结果:找到"小风扇语音芯片 小风扇语音识别芯片 智能语音ic",相关内容1000条
- 智能小风扇语音识别芯片离线智能语音ic
- 智能语音风扇,顾名思义,就是一块可以用语音控制的风扇,并且是离线的,不需要联网,不需要APP,直接就可以语音控制的,可以让我们释放双手,享受智能生活!搭载了九芯电子NRK3301离线语音模块方案的智能声控风扇,可以用语音进行操控使用,只要用户在说出指令后,会隔离风噪,精准识别指令,5米远程识别,识别率达到了95%以上,并且识别距离也足够在家里日常使用了!NRK3301模块小风扇语音方案置入NRK3301语音模块的小风扇,不需要通过APP、不需要联网,就可以实现语音控制开关,而NRK3301语音模块是属于离线,离线语音控制模块芯片本地具备语音识别算法,控制都是命令式控制。命令式控制,即用户使用...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 小风扇语音芯片 小风扇语音识别芯片 智能语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-09 09:22:00
- 加入语音识别芯片,让家电产品变智能!
- 科学技术改变生活,高科技的语音控制技术让人们享受更方便的家居生活,现在许多家电产品都采用了识别率更高、响应速度更快的无线语音控制技术,离线也能识别指令并作出反应。国产语音控制技术不断升级,模板体积越来越小,九芯电子是一家专注于语音芯片科技领域、集成电路方向、人机交互技术方面的研究及控制等软硬件设计的国家高新技术企业,近年来推出了颇受好评的NRK330X系列语音识别芯片(NRK3301、NRK3302)。NRK3301语音模块还能支持100条离线语音指令,并支持真人音频播报,而在噪声背景噪声50db的情况下,离线语音识别率也超过93%,且响应时间较短,响应时间为100-700ms,用户体验非常...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-02-28 18:14:00
- 语音芯片、语音合成芯片、语音识别芯片的区别!
- 在当前科技发达的时代,集成电路是推动科技发展的一个不可或缺的重要部件。语音芯片,从窄义来说是指语音播放芯片;而从广义来讲,根据集成电路类型来分,凡是与声音有关系的集成电路被统称为语音芯片,语音芯片包括语音播放芯片、语音合成芯片(TTS)、语音识别芯片、录音芯片、MP3芯片、蓝牙芯片等。语音播放芯片是指将语音信号通过采样转化为数字,存储在IC的ROM中,再通过电路将ROM中的数字还原成语音信号。从使用方法来看,语音芯片的主要使用方式是先对其进行录音,录音完成后再来对其使用。语音播放ic主要是声音播放语音提示功能,随着科技发展的进步,市场上语音提示的产品也与日俱增,从小时候接触的语音玩具开始,游...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-30 16:18:00
- 电热水器语音识别芯片应用方案!
- 随着人们生活水平日益提高,人们对家庭生活中的舒适度要求也越来越高。随之而来的各种各样的电器产品方便了人类生活。电热水器就是非常普遍的家用电器,而目前市场上多数的电热水器的功能性都比较单一,使用起来有时候也不方便,传统的电热水器只具有手动调节功能,一般不具备人工智能交互功能,无法满足消费者对智能家居产品的强烈需求。因此很多热水器厂商为了满足市场需求,研发并生产出可以人工智能交互的电热水器。电热水器可以实现人工智能交互是因为置入了语音识别芯片(语音模块),语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片相比,语音识别芯片最大的特点就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-28 16:01:00
- 语音芯片在家电行业上的应用!
- 近几年来,随着现代科技的飞速发展,以吸尘器、电烤箱、加湿器为主的各类小家电进入快速成长期。同时,中国作为新兴市场不断吸引生产企业推出符合中国消费者习惯的智能小家电。智能小家电也逐渐作为品质生活的一部分,已然成为人们生活中不可缺少的产品,以智能、实用、方便等特点赢得了千万用户的青睐。传统家电企业也逐渐向制造智能化家电转变。传统的大部分家电都会配备说明书,刚收到产品时我们都会先看说明书,但是很多功能不常用到,后面想用却忘记了,要去找说明书,而说明书早已不知道已经被扔哪去了。所以除了说明书,在传统的家电上加入语音提醒或者语音控制功能,这样才能真正的便民,更加的人性化。在家电加入语音芯片已经是必然趋...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-27 16:56:00
- 智能语音电饭煲为什么可以语音控制?
- 目前在电饭煲领域,大部分产品是传统的使用操作面板的电饭煲,因语音控制的便利性,有一部分厂商已经开始尝试设计开发语音控制的电饭煲,这些电饭煲利用语音控制可以方便的操作,并给人们的生活带来便利。智能语音控制的电饭煲,可以直接用语音操控,无需联网,无需下载APP您就可以通过语音与电饭煲进行互动。智能语音控制可操控电饭煲的启动、用时设定、预约设置等,设备不仅会按照你的语音指令做出相应的设置,随时随地响应你的烹饪需求,还能给你语音回复,让你时刻了解饭煲的工作状态。而实现这一智能语音控制的核心元件是应用了离线语音识别芯片;语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片相比,语音识别芯片最大的特点就是能够...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-19 14:46:00
- 智能语音芯片是如何让智能家居“听话”的?
- 一、国内发展现状与趋势当下,国内涉及语音控制技术的企业也有不少,竞争力也比较大。为了能够在该行业脱颖而出,就需要不断加强语音控制技术,尽量排除噪音干扰,增加它的预置命令词识别,缩短其语音识别响应的时间,这样才能提高家居产品的智能化水平,让人们享受到真正智能的家居生活。科技改变生活,高科技语音控制技术让人们享受到了更便捷的家居生活,如今很多家居产品中都使用了识别率更高、回应速度更快的无线语音控制技术,离线也能识别指令并做出反应。随着国内的语音控制技术在不断升级,模板体积越来越小,如九芯电子NRK3301语音识别芯片可以支持离线语音指令100条,支持真人音频播报,在背景噪音50db的条件下也可以...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 智能语音芯片 语音识别芯片 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-20 11:44:00
- 语音识别芯片助力灯具智能化!
- 智能语音灯是指用语音控制的灯,它属于智能灯范畴。智能语音灯和其他的灯一样,只是多了语音控制功能,就是通过说话就能开关灯或者实现一些其他的功能。离线智能语音灯,是使用离线智能语音识别技术,这种形式的智能语音灯无需通过网络,也不用借助其他任何辅助设备。是人与灯的直接互动,用户可以直接通过指令(语音)对灯具进行控制。由于不需网络与遥控器,这让智能语音灯的使用变得更加简单和直接。用户只要在灯具可接收的范围内使用语音,就能完全控制灯具。也不用有繁琐复杂的设置。几乎可以这么说:它是通上电就能使用的。因此对比其他形式的智能灯,(离线)智能语音灯具备有简单、安全、易懂的优势,用户体验更好。NRK3301语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 语音识别ic 智能家居 智能语音ic 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-16 15:05:00
- NRK3301语音识别芯片助力智能家居智能化!
- 智能晾衣架将传统的遥控开关控制的电动晾衣架进级为语音控制,只需要使用者简单地说几句命令,便可以控制晾衣架的上升、降落、照明、消毒、吹风等,无需用双手去按遥控开关。当我们的双手拿满衣物,无法腾出手来控制遥控开关时,语音控制开关可替代使用者按遥控开关的动作,使用者只需要说一句“衣架降落”便可以让晾衣杆降落,这时候我们可以很方便的把手中的衣服挂到晾衣杆上。而实现这一语音喊话控制晾衣架功能的核心主要是应用了语音识别芯片——NRK3301语音识别芯片。NRK3301语音识别芯片是九芯电子推出的一款32位高性能、低成本语音识别IC,无需触摸按键,即可语音控制智能晾衣架的升降、开关照明灯等控制。响应时间短...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 语音ic 智能语音芯片 AI芯片 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-14 10:30:00
- 语音芯片的选型标准有哪些?
- 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 智能语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-14 09:43:00
返回